This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:OPA2210 THD 图

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, OPA1656, OPA1622, OPA1662, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009780/opa2210-opa2210-thd-plots

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件: OPA1656OPA1622OPA1662BUF634

您好!

参考图 6-6在 OPA2210数据表 SBOS924G 中、当两个输入都与输入信号摆动时、相对于反相配置中的虚拟零时、在同相配置中 THD+N 更小、这似乎很奇怪。

您能否验证这些图解是否正确、而不是迹线的错误标记?

第二个问题:您能否使用不同的输出负载(例如2k 和10k (+100pF 并联))更新图形?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    我不觉得奇怪、因为 G =-1表示噪声增益为2、与 G = 1且噪声增益为1相比、线性反馈更少。

    此外、出色的共模抑制功能有助于 OPAMP 不会看到电压跟随器的较高共模电压(G = 1)。

    OPA1622和 OPA1656具有相同的行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Kai!

    我通常会同意、但下一行中的 OPA2211似乎倾向于反相配置。 请参阅数据表 SBOS377L 中的图3。

    为什么会有巨大的差异? 它们似乎共享相同的通用拓扑。

    无论如何、我需要一个双路运算放大器、该放大器在 Rs=Rf=RL=RL=10k、G=1、输出电平为4Vrms 的情况下能够实现好于-120dB 的 THD+N 的性能。 2210的其他规格符合要求。

    除了具有较高电流噪声的 OPA2211、您能否推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    OPA2211是一款全新的超低噪声运算放大器、TI 于2006年推出、几乎在15年前。 它使用了当时可用的最新、最低噪声半导体工艺。 它使用更传统的双极晶体管前端、尽管其中一个晶体管采用优化的极低噪声设计。

    OPA2210采用我们最新的超 β 双极工艺 、可实现低电压噪声和低电流噪声。 输入偏置电流是标准双极输入的一小部分、因此较低的电流噪声是一个优势。

    Kai 介绍了-1V/V 和+1V/V 增益对应的 THD+噪声曲线差异、对于图中的结果、我没有任何需要添加的内容。 我们的表征团队为这两种产品开发了图形、并确实使用业界认可的实践和技术来进行测量。

    请看一下 OPA1662音频运算放大器。 它的额定负载为2k、因此您组合的10k 电阻器的负载比2k 轻。它的 THD+噪声通常适用于 G =+1、f = 1kHz、VO = 3VRMS、 –120dB 的情况。 SoundPlus 系列中的其他产品可能更接近于满足您的需求。 请访问以下网址查看这些信息:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Thomas!

    我很高兴看到您每一个精彩创作都有一套一致的图解。 OPA1662的数据表 SBOS450C 中的图7就是一个很好的示例。
    查看所有提到的产品的数据表、我留下了这样的印象:随着负载的降低、THD 向频率的上端增加似乎更多地与输出级失去蒸汽有关、而不是与输入级拓扑有关。 我可能弄错了。

    为了使这个线程保持简短且可读、最后一个问题:我是否可以要求一组与上面提到的相似的 OPA2210图? 希望我有一个 APx555的便利位置,我会在30分钟内带我。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使

    我正在远程工作。 我正在询问一些同事我们可能能够提供哪些支持。 请给我一些时间来回答。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高角度、

    我们 OPA2210的特性工程师能够提供他存档的几个 THD+N 图。 输出负载为三个不同的值:10千欧、2千欧和600欧。

    希望这些答案能解答您的问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Thomas! 实际上、这是非常有用的数据。 我希望它能进入数据表、并期待更新整个精密/音频运算放大器范围的数据表。

    唉、我需要用 BUF634缓冲 OPA2210的输出、以防万一。 疯狂的呼叫、我知道它。 )