This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:较新的更好版本、其中 Vcc 无需堆叠。

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008824/ina592-newer-better-version-where-vcc-does-not-need-to-be-stacked

器件型号:INA592
主题中讨论的其他器件:INA149

大家好、

你好。

我们的客户正在使用此组件(INA592IDGKR)记录堆叠电池系统的电池电压数据。 这种情况的一个缺点是、它们还需要堆叠 Vcc 电压、这意味着根据配置产生较大的电源电压。

TI 是否有更新版本或任何不需要叠加 Vcc 电压即可进行此类监控的差动放大器?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    电池组电池电压是多少? 有多少个电池? INA149等器件可能会很有用、因为输入电阻器非常大、并且可以将输入电压分频为线性范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    请参阅以下客户的答复。

    '堆叠总电压为24V、6S 电池组。 我想从单独的电压源运行 INAS。
    数据表中有一条注意事项、该系列运算放大器的输入电压可能高于 Vcc、因为它们是差分输入。 高多少? 我是否可以让它们在通过单独的5V 电源供电的同时监控一组24V 直流电压?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    有趣的问题是、此电压测量的精确度如何。 否则、具有简单分压器的简单运算放大器就可以实现这一目的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。

    我将询问客户电压测量的精度、并向您更新。

    根据客户的说法、INA149的下图看起来像他正在尝试做的、但该图没有提到所需的 Vcc 范围。 它是否必须大于电池堆叠电压?

    谢谢、此致、

    艺术