This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:如何处理未使用的 IN+和 IN-输入

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009609/ina228-how-to-treat-unused-in-and-in--inputs

器件型号:INA228

您好-  

对于我们的部分应用、我们有仅用于测量总线电压的 INA228 (即、我们实际上并不测量电路这一部分的电流)。

是否可以将 IN+和 IN-引脚保持未连接状态、或者我们应该如何处理这些未使用的引脚?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我会将它们连接到信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Kai 是正确的、最好的方法是将它们都连接到 GND。