This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2205:电压噪声密度与频率间的关系

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2205, OPA2206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009658/opa2205-voltage-noise-density-vs-frequency

器件型号:OPA2205
主题中讨论的其他器件: OPA2206

大家好、

为了进行确认、对于数据表中的图6-22、标题描述了电压噪声密度、但 y 轴显示了电流噪声密度。 此外、图6-22与图6-26看起来与电流噪声密度相同。 是否应按照标题所述的电压噪声密度数据修改图6-22数据? 我想确认数据是否正确。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    OPA2205数据表刚刚发布、看起来至少有一个"错误"未被发现。 您对图 6-22、其标题为"电压噪声密度与频率间的关系"、但实际上 它显示了"电流 噪声密度与频率间的关系"。 是的、6-22和6-26看起来是相同的图、但6-26是标记不正确的图。

    OPA2205与 OPA2206非常相似。 它们的主要区别在于 OPA2206具有内部高电压输入钳位。 其噪声性能非常接近、OPA2205电压噪声密度略低于 OPA2206。 您可以通过查看 OPA2206的"图6-23 "、了解 OPA2205电压噪声密度曲线的外观。 电压噪声密度与频率间的关系。"  

    同时、我将联系我们的系统工程师、了解有关 OPA2205电压噪声密度与频率间的关系图的问题。 我相信,这一问题将需要尽快得到解决。

    感谢您将此事提请我们注意、

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程