This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:有关客户内部器件评估的规格、请参阅

Guru**** 2769745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007283/lmv393-specs-consult-for-customer-internal-device-evaluation

器件型号:LMV393

大家好、

您能否为客户内部器件评估流程提供以下 LMV393LVDR 规格? 我检查 D/S、但没有发现结果。 非常感谢。

  • IC 线宽
  • 最小 耗散功率
  • 输入和输出电压差

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    很抱歉、但我不确定我是否理解您的问题。

    IC 线宽是什么意思?

    在功率方面、我们在给定的电源电压下共享最大静态电流;消耗的功率很小、这种情况很少见。  您能解释一下您正在寻求什么以及为什么?

    同样、输入和输出限制也可在绝对最大值表中找到

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    您是否能够解决您的问题?  

    卡盘