This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波压电式驱动器

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006149/ultrasonic-piezo-driver

主题中讨论的其他器件:DRV8662

尊敬的所有人:


一名进入超声波世界的学生;正在尝试驱动一个压电式器件(贴片)、该器件通常60kHz 至500kHz 的频率范围内运行、 但需要使用电池供电、必须直接施加到压电体上的电压约为100V 至150V、因此我正在寻找升压器。 测试了嵌入到 DRV8662压电式触觉驱动器评估模块中的 DRV8662RGP、它非常小的微小频率下工作时具有吸引力、因此想知道是否有款类似的产品更高的频率下工作、其尺寸与 DRV8662驱动器模块类似

希望帮助我。


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前、我们的压电式驱动器产品系列中没有适用于这种情况的产品、但超声波中可能有适合的产品。 我会与一些同事核实一下、但与此同时、我有一个问题要问您。 100至150V 是峰间电压要求还是最大电压?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一段时间内没有听到您的反馈、因此我现在要关闭这个线程。 如果需要、请随时在此处回复或启动新主题。  

    此致、  

    Justin Beigel