This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:未使用的输入引脚

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009012/lm2903b-q1-un-used-input-pins

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904BLM2904LM2903

大家好、对于如何处理 LM2904B 未使用的输入引脚、有什么好的建议? 例如、双封装中仅使用一个运算放大器。
并降低未使用的运算放大器的静态电流。

例如:

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    我们讨论的是 LM2904、而不是 LM2903、对吧?

    对于未使用的 OPAMP、我将这样做:

    图片来自另一个线程。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您指的是两个不同的器件型号、LM2903是比较器、LM2904是运算放大器。

    两者都有讨论此主题的应用手册(您发布的图片来自应用手册):

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

     具有 LM324/LM358内核的器件设计指南

    对于这些运算放大器器器件、关闭输入级会导致输出进入电源轨、而对于双极器件、当电流倾入输出晶体管基极时、将输出满贯到电源轨中会增加电源电流。 因此、通过关闭输入级而节省的小电流会在牵引输出级基极电流中丢失。 您应该像 Kai 所示那样偏置它、以防止输出电压轨。

    它对 LM2903比较器偏置输出的方式影响很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、抱歉-文本中有拼写错误。 标题是对的、它是 LM2903主题。 非常感谢您的快速回答和 BR Josef