This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:在 IC 上解码文本

Guru**** 2925880 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009246/lm358-decoding-texts-on-ic

器件型号:LM358

您好!

我们最近购买了少量 LM358。

该器件在第一行中写入。 第二行(3个字符)和第三行(6个字符)中写入的文本很少。  

这些文本代表什么以及如何解密。 例如:

第1行文本:LM358

第2行文本: 83Y

第3行文本: SH1718

我们没有在数据表中获得有关第2行和第3行文本的任何信息。

提前感谢

Praveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我想第二行包含年份、月份和装配位置。 因此、您的 OPAMP 似乎从2018年3月开始。

    第三行似乎提供了大量信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    欢迎来到 e2e 论坛。  

    Kai 正确。

    封装顶部有很多空间、因此我们用字符填充它。 唯一有用的行是"LM358"行。