This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404-Q1:LMH32404-Q1

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009218/lmh32404-q1-lmh32404-q1

器件型号:LMH32404-Q1

引脚2、4、5、7被列为 VDD1端子。

我是否需要将3.3V 连接到这些引脚与

这些引脚连接到封装内的 Vdd2引脚

谢谢、archieb

abarter@allegromicro.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、所有 VDD 引脚都必须连接、并且所有引脚都必须连接单独的电源电压去耦电容器。 只有这样、寄生电感才能保持在最低水平、并实现最佳性能  

    更多信息、请参阅数据表。

    Kai