请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH32404-Q1 引脚2、4、5、7被列为 VDD1端子。
我是否需要将3.3V 连接到这些引脚与
这些引脚连接到封装内的 Vdd2引脚
谢谢、archieb
abarter@allegromicro.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
引脚2、4、5、7被列为 VDD1端子。
我是否需要将3.3V 连接到这些引脚与
这些引脚连接到封装内的 Vdd2引脚
谢谢、archieb
abarter@allegromicro.com