This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:需要滤波器设计工具单端电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008782/opa2156-filter-design-tool-single-ended-power-supply-required

器件型号:OPA2156
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM7705

如何使滤波器设计工具在带通滤波器设计中使用单个正电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    如果我正确理解了您的查询、您需要使用以下设计工具设计有源带通滤波器。  

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type

    这是我要做的。  

    使用上面的滤波器设计工具获得所需的带通性能、例如滤波器增益、反相与同相、带通区域、滤波器拓扑等。  

    2.获得所需的滤波器电路后、您可以使用上面的工具创建设计电路、

    3.我将转换上述建议的 BP 滤波器设计,并在 TINA-TI 中进行复制和仿真。  

    4.使用单个正电源电压轨微调滤波器并检查最终的 BP 性能。  

    5.在您对仿真滤波器性能满意后,我会将其构建并在工作台上或通过 PCB 验证性能。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt549/slyt549.pdf

    如果您向我提供 BP 设计参数、我也可以为您提供帮助。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    非常感谢。  我将开始使用单电源进行调优。

    有源带通滤波器- 40dB/十倍频程滚降-同相-增益为10 -中心频率= 22kHz 带通5Khz。

    谢谢!

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计输入
    #名称值说明
    FilterType 带通滤波器
    FilterResponse Bessel
    FilterOrder 6.0
    4、滤波器拓扑多反馈
    5. NumberOfStage 3.0
    6.中心频率22.0k
    7.阻带衰减-51.146
    通带带宽5.0k
    9. StopbandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBandBand
    10.增益3.162
    11.双电源+/-5.00V 电源连接到有源芯片
    12.电阻容差 E96电阻器系列- 1%无源电阻器容差
    13.电容器容差 E48电容器系列- 2%无源电容器容差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    在5kHz 和50kHz 时转角频率为-3dB?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在距离中心 F -3dB 处为17khz 和27khz

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通带中有什么纹波?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通带纹波为1dB。

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    这就是我们目前的情况。 它可能需要一些调整。  

    e2e.ti.com/.../4118.OPA197_5F00_3_2D00_stage-BP_5F00_01.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、

    我看到我们创建了一个虚拟接地。  我确实有一个8伏电压轨、我可以在该电压轨+/- 4伏之间创建虚拟接地。  但是、我需要将其视为我要馈入的 Diseq 控制器将以系统接地为基准。  也许我只是用一个串联的.1uF 电容器将输出与系统接地基准进行交流耦合。

    有什么想法吗?  我想、我不能使用单个电源轨和无虚拟 GND 实现这一点的原因让我感到困惑。

    此致、谢谢!

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    将运算放大器的正输入偏置在中间电源、并在每个电阻分压器的前面插入大于100nF 的电容器。 您可能还需要在最后一个 OPAMP 的输出端插入这样的电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    有什么想法吗?  我想、我不能使用单个电源轨和无虚拟 GND 实现这一点的原因让我感到困惑。

    它是运算放大器输入端的 VCM 偏置问题。 您可以按照 Kai 的建议操作、或在 Vee 处提供一个轻微的负电压轨、例如 LM7705 (通过开关电容器电荷泵实现的低噪声负偏置发生器)。 它可能会起作用、至少仿真表明它可能起作用。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我对 VDD/2的输入进行了偏置、现在工作正常。  感谢你们的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气

    Kai