This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:最坏情况下的稳定时间

Guru**** 2524050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008751/ina190-worst-case-settling-time

器件型号:INA190

您好!

在30µs 表中、您仅提供稳定时间的典型值(μ s)。

我们对组件所在的模拟采集链上的总滞后有一个设计要求、因此我们需要该参数的最坏情况值、以便将其考虑在内。

您有该信息吗? 或者至少是保守的比率?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    30us 稳定时间适用于1.8V 电源。 随着电源电平的提高、它会变得越来越小。

    您的应用中的电源是多少? 我可能能够为您估算最坏情况指南。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将以3.3V 的电压为其供电。

    谢谢、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    从低电平到高电平的1%稳定时间为35uS、从高电平到低电平的稳定时间为55uS。 请注意,这些只是指导原则,我们无法保证,因为它们未在生产时进行测试。

    此致、Guang