This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:PSpice 文件问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7324, LMH7322, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008521/lmh7324-pspice-file-problem

器件型号:LMH7324
主题中讨论的其他器件: LMH7322TINA-TI

大家好、

客户询问为什么 PSpice 工具无法打开 LMH7324仿真文件。

TINA 文件很好使用、但 PSpice 不是 PSpice、客户更喜欢使用它、感谢您的帮助。

LMH7324 PSpice 模型(修订版 A)

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    使用 PSpice 支持旧模型一直是一项挑战。  我会有人对其进行调查、但这可能需要几天时间、具体取决于我们的发现。  有一次、我知道有人正在查看双通道版本 LMH7322、它正在工作。  如果这是一个选项、我想在我们研究四通道模型时提到这一点。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck Bro

    明白了。 你是人。

    非常感谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew 总是很高兴听到您的声音。  我希望我们能为您快速解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    此链接是一个.TSM 模型、仅与 TINA-TI 直接兼容。 但是、如果您在 TINA 中打开它、则可以访问 PSpice 信息、您可以将其复制到文本编辑器中并另存为.lib 以使其与 PSpice 兼容。 以下是该.lib 文件的副本:

    e2e.ti.com/.../LMH7324.lib

    如果可以、请告诉我。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    非常感谢快速反馈!! 周末愉快!

    Andrew