This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:我们是否有4通道或更多通道的功率/电流监控器 IC?

Guru**** 2530020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007314/ina233-do-we-have-a-4-or-more-channel-power-current-monitor-ic

器件型号:INA233

团队、  

如标题所示、 我们是否有4通道或更多通道功率/电流监控器 IC?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

     

    遗憾的是、我们不提供4通道数字功率监控器。 但是、如果您的客户决定走这条路、我们确实提供了4通道模拟监控器。

     

    提供的4通道模拟监视器包括:

    -INA4180-Q1

    -INA4181-Q1

    -INA4181

    -INA4180

     

    您可以在本回复所附的图片中找到相应的规格。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,吉布里安。 我向客户推荐了模拟解决方案、并了解其发展情况。