This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:通过 TINA 实现单端到差分电路

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007175/opa211-single-ended-to-differential-circuit-via-tina

器件型号:OPA211

您好,团队

 

当我使用 Tina 来仿真本文中提到的单端到差分电路时、我发现仿真结果与本文中提到的结果不一致。 差分模式信号未放大、输出为方波。 您能帮我找出原因吗?

 e2e.ti.com/.../Single_5F00_to_5F00_differential.TSCe2e.ti.com/.../Single_2D00_Ended-Input-to-different-analysis.pdf

 

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、Wesley、您的两个 V+输入没有基准电压、而只是浮动输入信号、请尝试在每个 V+输入上将10千欧接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    或按链接中所示执行此操作:

    e2e.ti.com/.../wesley_5F00_opa211.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    如果您在应用 Michael 和 Kai 的建议后仍然遇到仿真问题、请告知我们。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    感谢您的回复。 我已经解决了我的问题。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    感谢您的回复。 我已经解决了我的问题。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您的回复。 我已经解决了我的问题。 感谢您的支持!