请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA597 大家好、
我的客户使用 TINA 参考设计仿真了 Vos 温度漂移、如下所示。 Vos 漂移为7.5uV/C、远高于数据表规格。 这是否意味着 TINA 模型对该参数不是很正确?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 TINA 参考设计仿真了 Vos 温度漂移、如下所示。 Vos 漂移为7.5uV/C、远高于数据表规格。 这是否意味着 TINA 模型对该参数不是很正确?
谢谢。

您好、Jerry、
我使用 INA697的模型进行了检查、无论工作温度范围如何、Vos 与温度的斜率似乎始终为7.5uV/C。 我认为模型工程师在模型中放置了一个固定的温度漂移斜率、在这种情况下、客户应该使用数据表中提供的数字。
从下面的 Vos 与温度间的关系图中、很难对温度漂移建模、Vos 的某些部分随温度的升高而增加、而其他部分随温度的升高而降低。 G/-5uV/C 的温度漂移系数 G = 1/2是最坏的情况、建模的7.5uV/C 在温度漂移的建议分布范围内。

如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond