This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:输入阻抗。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008511/lm2903b-input-impedances

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM2903

大家好、

输入阻抗是多少?
如果您有特定的值、请告诉我。

我可以看到下面的帖子。
但这个答案是100kΩ μ s 或更多。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760906/how-can-i-determine-the-input-impedance-of-comparator/2812446?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm2903%2525252520impedance#2812446

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该曲线的斜率约为30 GΩ。


    (图6-23)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    不、这不是我的答案  

    答案是:"超过10万的路。"

    根据 Clemens 的图、您可以推断25°C 时的最坏情况、即 du / di = 2V/0.5nA = 4G。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我不喜欢"输入阻抗"。 此规格更适合非缓冲仪表放大器。

    最好认识到输入端到接地端的电流高达3.5nA。 输入为双极 PNP、因此存在确定的基极电流。

    因此、输入和接地之间的任何电阻都将产生正压降。 因此、100k 串联电阻会在其上产生+350uV 电压。

    如果您单独模拟输入电路网络、请使用+3.5nA 电流源来模拟比较器输入、而不是并联千兆欧电阻器。 结果将更加准确。  

    LM2903B 型号的输入端已经有电流源、因此无需外部电流源。

    如需更多信息、请参阅 LM2903系列应用手册:

    《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    再次感谢 Clemens 和 Kai!