This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:STM LMV321 P2P 替代产品

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV321A, LM321LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008077/tlv9101-stm-lmv321-p2p-replacement

器件型号:TLV9101
主题中讨论的其他器件:LMV321LMV321ALM321LV

尊敬的先生/女士

我的客户在其产品上使用 STM 的 LMV321。 我们需要替换 LMV321。 我们推荐 TLV9101IDBVR、但客户需要 P2P、需要承受6V 的输入尖峰电压。 您能建议 使用 P2P 替换部件吗?

下图是引脚分配。  

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321A 和 LM321LV 具有此引脚排列并匹配绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我的客户最初设计的是 TI LM321LV、但在机器上可能会出现问题。 因此、它被 STM 的 LMV321取代。 原因是 ST 的 LMV321的绝对电压为7V。

    是否有任何其他可推荐的 IC?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    该6V 尖峰(峰值电流)的阻抗是多少? 发生这种情况时、VCC 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我想看 一下 TLV6001。 它具有相同的引脚排列并与最大电源电压额定值匹配、但正如您所知、TI 商店只有少量的小 T&R 库存。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    感谢你的善意帮助。  我已读取 TLV6001UIDBVT 字符。  TLV6001UIDBVT 可满足客户的要求。  我将与客户讨论。

    此致、

    黄上