This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:slyt721中 Sallen-Key 电路的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007753/ths4130-question-on-sallen-key-circuit-in-slyt721

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件:THS4131

你(们)好。  

我读了这个 slyt721 、发现以下信息 令人困惑。 请参阅下图、我用两个蓝色矩形标记出来。

我认为图6是 MFB 而不是 Sallen-Key 配置。 我应该如何获得该滤波器的 fc? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主席先生、这是一个 MFB 单位增益滤波器、后跟一个大型衰减器、  

    MFB 本身就是这样做的(使用 MFB 设计流程的摘录部分)。 这是一个非常旧的电路、通常情况下、我会将衰减放入 MFB 本身、以避免 FDA 输出引脚上出现不必要的 Vpp。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我想问一下、24.84MHZ 是如何从您的 xls 中获得的?

    该低通滤波器的 FC 似乎不应如此高。 它应该大约为几百千赫兹。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本应用手册中介绍了 MFB 方程、  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa114/sboa114.pdf

    我在这里输入的三个系数稍微不正确、我稍后修复了构建 Intersil 在线滤波器设计工具时的所有这些系数、

    在这里、我发布了这些更正、  

    https://www.planetanalogue.com/include-the-op-amp-gain-bandwidth-product-in-the-rauch-low-pass-active-filter-performance-equations/

    在这里、我发布了一种方法来设置 MFB 设计所需的最小 GBP、  

    https://www.planetanalogue.com/use-true-gain-bandwidth-product-to-estimate-required-margin-in-active-filters-insight-13/#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更简单地说、您对24.84MHz 来自何处的问题- MFB 内部是一个噪声增益曲线、该曲线在 Fo 频率周围达到峰值。 第3篇文章中的方法是找到噪声增益峰值(而全流量也尝试降低该峰值、类似于第1篇文章中所述) 并在该频率处添加裕度以设置滤波器内部的最小环路增益 -我使用20dB 并将其添加到峰值频率处的峰值噪声增益中、 然后、单极 AOL 运算放大器响应需要在该频率下达到比该值高20dB、从而可以开发最小 GBP。 仍然使用应用手册中的 RC 值、这是它的样子-由于 THS4131比最小值快得多、最小 LG 远高于20dB、1 FDA 级的增益具有2V/V 或6dB 的直流噪声增益。 我在阅读这篇文章的那一部分、对于如何设置滤波器频率真的有点模糊-我本会将其作为衰减 FDA 级进行、而不会使用后置 RC 衰减器。 通常、这种阶段是三阶巴特沃斯型、但这并不是它所做的。