This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:高输出电流比较器建议

Guru**** 2501145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008140/lm393b-high-output-current-comparator-recommendation

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件:UCC27517

大家好、

我们是否有高输出电流比较器(>=110mA)? 单通道或双通道应该正常。

我的客户需要高电流霍尔感应产品。

非常感谢。

此致、

杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是文章: 高输出电流比较器

    要重复其中未回答的问题:为什么需要如此高的输出电流? 输出是否需要灌入高电流源高电流或同时灌入高电流? 输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我没有从客户那里获得有关如此高输出电流原因的详细信息。

    输出仅需要电压电平小于5V 的拉电流。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然建议使用任何与 UCC27517 (其最小 VCC 为4.5V)组合的合适比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    非常感谢。 让我与客户核实一下。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    正如 Clemens 所说的、我们没有任何能够提供大于100mA 电流的比较器。  

    我们的所有比较器都是低功耗的、通常在5-20mA 的拉电流范围内。 无"电源"比较器。

    由于它们具有低功耗特性、因此它们采用小型(且非常小)封装、可限制功率耗散。

    通常、当必须切换高电流时、会使用外部分立式导通晶体管(BJT 或 MOSFET)。

    如果低于5V、则 可以使用简单的高侧 P 沟道 MOSFET (只需观察 MOSFET Vgs 最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,

    感谢您的回复。 我还建议客户使用 BJT 解决方案并等待客户的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    在考虑封装内的接地反弹时、高开关输出电流会产生问题。 在开关期间、在键合线电阻上、尤其是在电感上、可能会出现高动态压降、这会严重改变阈值电压。 结果可能是不稳定。

    因此、将比较器部分和开关部分置于同一封装并不明智、除非开关输出电流非常小。 更好的方法是使用两个单独的封装。

    Kai