This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1200和 AMC1100之间的浪涌抗扰度差

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008229/amc1100-surge-immunity-difference-between-amc1200-and-amc1100

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1200

大家好、

我对 AMC1200和 AMC1100的浪涌抗扰度测试有一个问题。

在 AMC1200数据表上、Viosm 为6kV。

对于 AMC1100、Viosm 为4615V。 但 Vtest 为6kV。  

1、这些 Viosm 意味着相同的规格? 为什么 Vtest =1.3 Viosm?

2.如果没有,区别是什么?

此致、
Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    它们使用稍高的电压进行测试、以获得一些安全余量。 它们使用6000Vpk 进行测试、以确保安全、正常运行、最高可达4615Vpk。

    这种余量测试并不罕见。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢!

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。