This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:"False (&quot);报警断言

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008401/ina301-false-alarm-assertion

器件型号:INA301

我使用 INA301在单个感应电阻器上进行低侧和高侧电流感应,采用以下拓扑:

问题1.  
—理论上讲,它运行良好,但存在一个主要问题。 从灌电流切换到拉电流的 MOSFET 会产生接地弹跳/噪声、这会影响 INA301的差分输入、并通过这样做将警报输出置为有效。 数据表提到、通过添加输入滤波、它有可能补偿这种干扰。 这种方法没有按预期工作。 但是,通过在报警输出端直接添加旁路电容器,差分输入端仍然存在毛刺脉冲,但不会触发上述报警。 您能为我提供有关此特定设计的任何建议吗? 除了延迟警报输出较小的裕度外、您是否看到添加旁路电容器可能会出现的任何问题? 上述旁路电容器的幅度为10uF、高侧的毛刺脉冲约为5us、低侧的毛刺脉冲约为1us。 TP 1表示负载所在的位置、TP 2表示警报输出。  

可能的权变措施

—当前设计使用的是 INA301A2,但可能会更改为 INA301A1以获得更高的差分输入电压。
请注意、开关噪声/抖动使用一个带有0.03m Ω 感应电阻器的2A 电流限制将 INA301A2上的警报置为有效。 我假定,通过将感应电阻器更改为更高的值并使用具有更高差分电压/更低增益的 INA301A1,“假”报警断言将或多或少成为一个问题。 我的假设是否正确?

请参阅以下规格:

电流限制、0.225A 至2.1A
-Rsense = 0.03欧姆
高侧至低侧开关:大约580ns

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    是否确定毛刺是由于 GND 反弹、还是由于输入电压的 CMRR 变化。  您是否查看了 OUT 引脚以验证干扰是否与电流感应放大器的输出有关?  

    如果是 GND 反弹、则验证 LIMIT 引脚是否不变。  这将是需要考虑的关键因素。  确保所做的任何测量都是相对于 INA301A2的 GND 而言的

    如果问题是 GND 反弹、那么我同意 INA301A1将增大您的输入信号、同时仍将 GND 反弹保持在相同的范围内。  如果这是我提到的 CMRR 问题、则交流 CMRR 会随着放大器增益的变化而变化、您将看不到明显的改善。   

    为了滤波输入、将电阻器限制在10Ω Ω 以下、这是由于器件中存在 IB、如数据表所述。 此外 、如果问题是 CM 快速转换、则在每个输入端添加电容器至 GND、以降低输入端的输入共模电压。