This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:请查看原理图

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008318/ina210-please-review-the-schematic

器件型号:INA210

您好、TI 专家、

我的客户现在考虑在其新产品中使用 INA21[x}运算放大器、这里有两种类型的原理图。

e2e.ti.com/.../INA21x_5F00_Case1.pdf

e2e.ti.com/.../INA21x_5F00_Case2.pdf

- PWM_CTRL 是低电压为0、高电压为1、频率为20kHz 的 PWM 信号。

-当 Q1导通时、VDD_5V 线路的电流为2.5A (当 PWM 占空比为50%时)、最大电流为3A 大约2秒。

- L400是线圈,其电阻可与热量不同。

-在案例2中、INA21x 较低的值具有3V 基准电压。 他们之所以设计它、是因为他们需要更多的增益、尽管与5V 基准电压相比、他们的电压差很小。

无论如何、我的客户希望他们必须从 INA21x 获得更有效的输出、即使电压差很小也是如此。

您认为哪一个是正确的、案例1或案例2?

如果您需要更多信息来查看这些原理图、请告诉我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    可能会对这些器件的工作方式有一些误解。 首先、INA21x 是电流感应放大器(闭环)、而不是运算放大器(开环)。

    其次、如果器件检测到正分流电压(Vshunt = Vin+- Vin-)、则不应将 REF 引脚连接到 Vs。 REF 电压用于在 Vshun=0 (无负载)时为器件的输出提供偏置。 总体等于始终为以下值:

    Vout = Vshunt*增益+ VREF。

    因此、通过将 REF 连接到 VS、您将把输出满贯到 VS 轨并使输出饱和、从而使输出毫无价值。

    至于情况1和情况2之间的差异、实际上没有功能差异、因为 INA21x 可以感测低侧(Vcm = 0)或高侧(Vcm <=26V)上的电流。 这里唯一需要考虑的是由于器件 CMRR 而增加的失调电压误差。 当 VCM 偏离数据表中 VCM=12V 的测试条件时、CMRR (Vos_CMRR)引起的输入偏移将变为非零值并与总偏移相加。 因此、我建议将两个 INA21x 器件保持在高侧、如案例1所示、以便它们都具有相同的误差。

    请^ Vos_CMRR =|12V- VCM|*10 μ s (-CMRR/20dB)。

    不过、首先要做的是纠正我已经指出的 REF 电压。 您可以将 REF 连接到两个器件的 GND、因为这似乎是一个单向电流感应应用。 但是、如果 INA21x 需要测量负电流、或者如果 INA21x 需要在电流进入 PWM 后很快获得稳定的输出读数、则需要向 REF 引脚添加一个小偏置电压(~100mV)。 这样做的原因是、当输出始终偏置到线性工作区域时、将获得最佳性能;否则、当负载= 0A 时、Vout = GND、因此 Vout 将饱和。 当 Vout 饱和时、一旦负载上升到2A、输出中将出现过载恢复延迟。 该延迟会增加输出稳定时间、并可能降低系统速度。 图19显示了输出在反相(VOUT=GND)饱和时通常会如何反应。

    您可以通过以下培训视频了解有关计算失调电压误差、输出线性区域等的更多信息:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-gain-error

    此致、

    Peter