This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:S 参数高达10GHz

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303, THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008022/ths4303-s-parameters-up-to-10-ghz

器件型号:THS4303
主题中讨论的其他器件: THS4304

TI 是否具有 THS4303高达10GHz 等更高频率的 S 参数数据?  

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、  

      我们没有 THS4304高达更高频率的 S 参数数据。 对于这些值、我建议查看图1和图32。  

    谢谢、

    Sima