请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA849 您好!
我们的客户计划为测试仪前端提供 INA849器件。
它们需要在没有大开关噪声的情况下切换 GV 设置、以实现快速测量。
最大频率范围为2MHz、增益设置为1至100。
可以使用哪种类型的推荐 TI 器件开关配置?
此致、
Mochizuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mochi、
通常使用模拟开关来切换不同的增益设置电阻器。 但请注意寄生开关电容:


e2e.ti.com/.../mochi_5F00_ina849.TSC
当然、开关的导通电阻应远小于增益设置电阻
Kai