This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:用于 EV 充电站的 PLC

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008189/afe031-plc-for-ev-charging-station

器件型号:AFE031

您好!

我们希望通过试验信号(电动汽车和电动汽车充电站之间的通信)搜索 PLC (电力线通信)。

à 找到了 TI 的 PLC 解决方案 AFE031  

剂量 AFE031是否具有 HomePlug Green PHY 功能? AFE031解决方案是否适合电动汽车充电站?

如果不是、您能否帮助提供其他合适的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    问: AFE031解决方案是否适合电动汽车充电站?

    AFE031 和 AFE032 (AFE03x)是窄带 PLC (NB-PLC)模拟前端控制器。 是的、它可用于电动汽车充电站应用。 NB-PLC 应用的带宽限制为500kHz、因此这是一种相对低速通信方法。  

    还有另一类高速宽带 PLC 通信(>500kHz)、类似于能够通过交流或直流电力线发送/接收数据的家庭网络通信。 TI 在高速(HS)领域的代表性产品是 THS6222、但它只是一款功率放大器线路驱动器、旨在通过电力线传输 HS 模拟数据。  

    问:AFE031是否具有 HomePlug Green PHY 功能?

    HomePlug Green PHY 规范(已成为协议)是 HomePlug AV 的一个子集、用于智能电网应用。 根据其峰值速率信息(高达10Mbps)、它属于宽带 PLC 类别、它使用 THS6222 或类似的功率放大器通过电力线(模拟前端)传输数据。 AFE03x 的数据速率不足以满足应用需求、专为低速 PLC 通信应用而设计。   

    当您提到物理功能时,您主要是在网络层中讨论用于传输/接收数据包的 OSI 模型。 AFE03x 只是一个模拟前端控制器、分配在 OSI 物理层的底部。 OSI 层之上的所有其它内容通常由应用软件处理(有时由硬件处理)。 因此、AFE03x 或 THS6222 产品目前在通信协议中不提供 OSI 模型的上层。  但是、我们确实与第三方合作伙伴合作、他们通过 PLC 应用专门处理类似的通信协议。   

    由于我没有电动汽车和电动汽车充电站之间的设计要求、我无法为您提供详细的应用支持。 典型的电动汽车充电站以独立模式处理充电事件(例如 SOC、SOH、Zout 阻抗、充电时间、电池充电电压和电流、故障条件等)。 电动汽车充电和中央充电站之间只需传输少量数据。 因此、在应用中、通过 PLC 的数据传输速率不需要很高(例如高达2-100kbps)。  

    请通过 TI 的内部电子邮件直接与我联系、或许我能够为您提供更详细的支持。  

    最棒的

    Raymond