This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:TS321IDBVR 输入失调电压问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B, LM358-N, TLV9001, LMV321A, TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008160/ts321-ts321idbvr-input-offset-voltage-questions

器件型号:TS321
主题中讨论的其他器件:LM358BLM358-NTLV9001LMV321A

您好、支持团队  

1.我的客户想知道 TA = 25摄氏度时的最小输入失调电压规格

这样做是否能够做到这一点?

2.输入失调电压是否具有温度系数?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值为±4mV;最小值为0。

    µV 此信息的最相似器件是 LM358-N、该器件规定典型输入失调电压漂移为7 μ V/°C、LM358B 似乎没有任何典型值:

    是否可以将其替换为低电压 CMOS 器件、如 LMV321A 或 TLV9001 (不同的引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    TLV9001有两种不同的引脚, TLV9001U 是匹配的引脚。 如果您询问偏移、我建议查找较低的偏移替代方案。 所需的 VCC 电压是多少?

    我发现 TS321的低计数采样数据可能反映或不反映一般人群。 旧设计运算放大器通常具有不以0mV 为中心的数据