This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:使用放大器实现分离轨电源跟踪

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9301, TLV9351, LM10, LM10QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007688/tlv9301-using-amplifier-to-implement-tracking-for-split-rail-supply

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件: TLV9351、 LM10、 LM10QML

您好!

我有一位客户正在寻求实施±15V 电源轨、这些电源轨在24V 电源轨的加电和断电时相互跟踪。 我想检查是否可以使用反相放大器来反转负电压轨的输出、从而馈入正电压降压转换器的跟踪引脚。

我想您可以拥有一个宽电压通用放大器、其中 V+连接到+24V、V-连接到负电压轨的输出。 启动时、放大器将看到+24V (+24V 和0V)、反相放大器的输入将馈入负电压电源的输出0V。 当负电源轨加电时、运算放大器的输入将跟踪负电源轨、输出将从零(增益为-1V/V)上升。 这将要求放大器在 V+至 V-(24V --15V)范围内处理至少大于39V 的电压、并要求输入引脚处理低至 V-的输入。 联机查看为我提供了4个选项:

  • TLV9301
  • TLV9351
  • LM10
  • LM10QML (高可靠性)

我缺少什么吗? 对此设计理念有任何顾虑吗?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我没有原理图、因为我仍在尝试了解这是否可行以及是否选择了正确的器件。 但这是我所想的"方框图":

    电阻器将彼此相等、因此增益为-1V/V  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我重新接线了您的运算放大器负电源、因此您不需要这样的高电压运算放大器。

    如果 U3可以保持 U2上电波形(-15V)、则可以正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    很抱歉、我可能遗漏了一些东西。 但是、如果放大器没有负电源轨、它如何"感应"输入端的负电压以将其反相至输出端? U2的输出将从启动时的0V 变为稳定状态时的-15V。 我需要放大器的输出从0V 变为+15V。 我想我需要一个负电压轨来实现这一点...

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这就是使运算放大器变得如此出色的原因。 (运算放大器)输入不是负的;它是0V。 运算放大器输出电压变为正电压以达到两个输入电压(IN+、IN-)相同的工作点。