Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3491RGTEVM, OPA684
Thread 中讨论的其他器件: 、OPA684
尊敬的团队:

我使用此板构建 THS3491演示。
- RF= 300Ω Ω
- Rg = 40.2Ω Ω
该规格来自客户、我知道射频在该增益下太小是不合理的。 当 RF=1.47k 时、3491变得稳定。 但我也怀疑它可能是同相端子和 GND 之间的电容、这使得3491不可逆。 在这种情况下、我有一些问题。
- 如何确保它是同相端子之间的寄生电容、是否会使3491不稳定?
- "AP M300 RFA"能否使用此器件测试 VFA 的 Zol 甚至 CFA? 如果可以、请提供一些指导、如果没有、如何进行测试?
- 首先、I 通电的 Vs+和 Vs-没有两个输入端子的输入。 3491的输出始终不稳定并发生抖动。 经过一些测试、我进行了相同的实验、3491的输出为-15V=Vs-、输入端子上没有任何东西。 那么、我想问它是否损坏了? 或如何解释...
- Ri 如何改变当其他规格改变时、您能提供更多材料吗?
感谢您的帮助!
B R、
Owen Yan