Other Parts Discussed in Thread: OPA210
你(们)好
您能否帮助提供 OPA210IDR 的封装信息? 正如我在数据表中检查的、它是2.9mm x 1.6mm。 但是、我在数据表中只能看到4.9mm x 3.4s 的信息。 OPA210 SOIC 的拉动部件是 OPA210IDR。 正确吗?
我还尝试在封装信息中找到它、但找不到2.9mm x 1.62.4的信息。 如果不是拼写错误、您能帮助提供封装信息吗?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA210
你(们)好
您能否帮助提供 OPA210IDR 的封装信息? 正如我在数据表中检查的、它是2.9mm x 1.6mm。 但是、我在数据表中只能看到4.9mm x 3.4s 的信息。 OPA210 SOIC 的拉动部件是 OPA210IDR。 正确吗?
我还尝试在封装信息中找到它、但找不到2.9mm x 1.62.4的信息。 如果不是拼写错误、您能帮助提供封装信息吗?
谢谢你。

您好、Jacob、
您能否帮助提供 OPA210IDR 的封装信息?
这是一个拼写错误。 采用 SOIC-8封装的 OPA210IDR 应为4.90mm x 3.91mm。
最棒的
Raymond