This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:总线上的 INAS 超过16个

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, TCA9548A, TCA9544A, INA239
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007740/ina238-more-than-16-inas-on-a-bus

器件型号:INA238
主题中讨论的其他器件:TCA9548ATCA9544AINA239

你好。

我们希望在 PCB 上放置16个以上的 INA238。 我们当前的解决方案是放置一个 FPGA、该 FPGA 为包含16个以上 INA238的两种不同 I2C 总线提供服务。 是否还有其他方法可以使用16个以上的 INAS 并能够通过一个 RS485通道与它们进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin Babl、

    通过实施我们的 I2C 开关和多路复用器之一、可以实现添加更多 INA238的解决方案。 TCA9548A 具有八个通道和八个地址、因此可提供最多的空间来添加 INAS。 即每通道16个 INA238、相当于其中128个连接到 TCA9548A。 这在附加到此回复的图像中进行了描述。 TCA9544A 是一款类似的器件、但具有四个通道和八个地址。 其他器件可在 此处所附的链接中找到

    解决此问题的另一种方法是实施 INA239。 此器件使用 SPI 通信。 通信方法允许同一条线路上需要尽可能多的 INA、但会使用芯片选择线路来选择要读取的 INAS。