This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:使用 INA185测量负电流时出现问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007980/ina185-problems-measuring-negative-currents-with-ina185

器件型号:INA185
主题中讨论的其他器件: DRV8313

你(们)好。

 

背景:

我在使用 INA185传感器时遇到一些问题、该传感器用于感测流经 PMSM 相位(A 相、B 相和 C 相)的电流以及感测直流总线电压。 我已将这些传感器配置为基准电压 Vref 1.65V 和 VS 3.3V、它们放置在低侧拓扑中(请参阅上图)。 除了传感器、我还使用 DRV8313来管理 PWM 开关(请参阅底部的图)。 在上一篇文章(链接)中、我们讨论了对双向传感器的需求。 VM 和电流在一个非常小的电动机绕组 PMSM 上非常低(VM = 9V 且电流低于300mA) 

 

问题:

当我使用固定频率对电机进行 PWM 时、占空比为50%的 B 相和 C 相、占空比为10%的 A 相(仅用于测试)、我可以测量通过电机的正电流。 然而、当 I 相反、当 I 在 A 相上施加一个高于50%的占空比时、INA185将不会输出任何低于1.544的值。  

 

我测试过的内容:

我已经通过测量流经电机的 DRV 输出的电流、检查电机实际上是否在示波器中遇到负电流。 我还在 PWM (2kHz 至10kHz)上使用各种开关频率进行了测试。 低侧顶部

 

您对这个问题背后的原因有什么看法吗?

 

此致、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    电机可能具有短路衰减常数(L/R)。 最大的负电流恰好在 PWM 开关后发生、但 INA185或任何电流传感器不会捕获此电流。 只有经过一段时间、INA185才能赶上实际电流、但到这段时间、电流已经成指数衰减到小得多的水平。 正电流的情况正好相反、最大的电流会到达末端、因此 INA185有时间进行跟踪。

    要检查电路是否能够 响应负电流、您可以向电机施加负载。 您应该会看到 INA185输出低电平略有下降。 输出变化表示电路工作正常。   

    此致、Guang