This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:在输出侧需要缓冲器?

Guru**** 2995920 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007835/ina138-need-buffer-at-output-side

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: ADS52J90

尊敬的团队:

我想向您了解我们为什么需要在 INA138之外添加 OP 作为缓冲器。 (如数据表图10)

客户计划设计由 INA138+ADS52J90测量的电流。

根据我的理解、运算正在缓冲和驱动 ADC。 但看起来并不是所有 ADC 都需要添加缓冲电路。

请告诉我如何 决定在 OUT 处添加缓冲器。 有什么好处?  

谢谢

此致、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    作为电流输出、输出阻抗取决于从输出端连接到信号接地端的负载电阻器。 当使用100k 的相当高的负载电阻器时、下一级的输入偏置电流会导致稳定的高压降、看起来像巨大的偏移电压。 此外、由负载电阻器确定的 INA138的输出电阻会导致稳定时间大幅增加、并与 ADC 输入端的强制电荷反冲滤波器电容结合使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    Kai 在这钱的问题上有他的评论。  

    有关 ADC 端以及缓冲选择如何与采样要求、电荷桶滤波等进行交互的更多信息、请查看 此应用手册。