This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV172:高输出电流比较器

Guru**** 2968530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV172, BUF634A, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006580/tlv172-high-output-current-comparator

器件型号:TLV172
主题中讨论的其他器件: BUF634A、 UCC27517

大家好、

我们是否有高输出电流比较器(>=120mA)、我看到大多数器件的最大电流为~70mA、例如 TLV172。

非常感谢。

此致、

杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    TLV172是一款运算放大器。 由于采用背对背二极管、因此不建议将该器件用作比较器。 我建议在比较器论坛上发布问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道任何这样的比较器。

    可以在任何合适的比较器后面添加一个缓冲器。 BUF634A 等器件用于模拟信号;对于比较器的数字输出、UCC27517等器件会更简单、更可靠。 您需要什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您为什么需要如此高的输出电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    输出是否需要灌入高电流源高电流或同时灌入高电流?

    输出电压范围是多少?