This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2612:如何将差分信号输入到这个芯片

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2612, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006279/vca2612-how-to-input-the-differential-signal-to-this-chip

器件型号:VCA2612
主题中讨论的其他器件: THS4551

大家好

当我将 VCA2612用于 IF 放大器时,我找不到 差分信号输入的详细信息

但数据表中表示它支持 差分信号输入

那么,您能帮我按如下所示检查原理图,并给我一些建议吗? 非常感谢

1、我的 IF 信号为1000欧姆 内部电阻 输出

2、我的 IF 信号的频率为1KHz~20MHz  

3、我想 将 IF 信号放大40dB、然后将其发送到 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得差分的最简单方法是使用平衡-非平衡变压器或变压器。 您还可以使用 FDA 等有源器件。 或许 THS4551这样的器件会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

     我 认为我需要更清楚地谈谈我的问题

    、我的输入信号为差分信号、则为1 μ A ,引脚"FB"和"SWFB"可悬空?

    我的输入信号 是差分的、 并且我希望使用"COMP"来创建一个 LNP 的低通滤波器、则为2 μ A

    如何连接"COMP"引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    如果您的输入是差分输入 、则您可以将 FB 和 SWFB 引脚保持悬空状态。 为 LPF 使用差分放大器时、需要小心处理稳定性问题。  为什么不能使用下面的配置、

    其中带宽是配置的、

    此配置将使用有源终端功能以及足够的频率补偿来实现稳定性。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 下面的电路图、