This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:放大器输入到-Vcc 的内部钳位

Guru**** 2876330 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL084H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006344/tl084-internal-clamp-of-amplifier-inputs-to--vcc

器件型号:TL084

您好!

根据实验和 SPICE 仿真、我们观察到 TL084在具有负反馈的标准差分放大器配置中、当运算放大器输入电压(反相和非反相)被钳位到 Vcc-引脚时、似乎是这样的。  是否提供了有关此功能的任何说明?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    在 AMR 表6.1中、TL084H 确实有这种建议;非"H"器件不会专门声明它、但这是数十年前 TL084发布时的惯例。

    TL084的输入共模最小输入范围为 VCC-+ 4V。  VIO 增加到低于4V、甚至在达到0V 之前也会发生相位反转。 我不希望任何人的输入电压低于 VCC - 因为在此之前、事情就会发生。

    VCC-钳位并不是真正的功能、几乎每个放大器运算都会实现这一功能。 只有少数人不会这样做。 许多数据表说不要使输入低于 VCC-;一些运算放大器数据表说要将电流限制在一个低值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢您的快速反馈。  我没有查看运算放大器的 H 型号(我们不使用 H 型号)。  在我们的应用中、我们对运算放大器进行了非常高的电阻检查、因此电流将远小于10mA。  只要我们将电流保持在10mA 以下、您是否认为可以将非 H 型号操作到此钳位模式?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    如果您的电流远低于10mA,理想情况下为数百微安或更低,则我不会对器件造成损坏。 此时的输出状态可能不可靠或与仿真结果不匹配。 这种情况是罕见的故障事件还是正常运行点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    这是一个一次性条件。  在我们的应用中、TL084是高电压(基于电阻分压器)测量电路的一部分、在生产期间、它会接受一次高电势测试。  我们不会期望运算放大器的输出可靠或准确;我们只是不想在这次一次性测试中损坏它。  在此一次性测试期间、高电阻分压器将电流保持在600uA 以下。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    注4表示不超过耗材量。 不过,根据我对 TL084的理解,我不会有任何不良影响。

    您需要判断消除负电压或保持负电压并通过自己的测试进行验证、并接受任何和所有风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是什么驱动 TL084的输入? 最大输入电压是多少? TL084的电源电压是多少?

    Kai