This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:关断引脚输入特性

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV761, TLV4021, LM393LV, TLV7011, TLV9022, TLV7021, TLV4031, TLV4051, TLV4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007615/lmv761-shutdown-pin-input-characteristics

器件型号:LMV761
主题中讨论的其他器件: TLV4021LM393LVTLV7011TLV9022TLV7021TLV4031TLV4051TLV4041

大家好、有人知道 LMV761关断引脚的输入特性是什么吗? 具体而言、什么是逻辑阈值(大概与 Vcc 相关)、输入阻抗是多少? 我知道关断引脚不应保持悬空、但对于我的应用、我不希望将其直接连接到 Vcc 或 GND、而是希望通过下拉电阻器将其连接到 GND、然后在需要时由 MCU 驱动为高电平。 数据表似乎没有指定必要的数据来选择合适的上拉/下拉电阻值。

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    应用部分介绍了关断引脚、第7.4.1节。

    它指出关断电平与电源电压成正比、这表明它可能是一个"逆变器"型数字输入、其中 N 和 P 沟道 MOSFET 的栅极连接在一起。

    不"三态"或输入悬空也是一个线索(因为如果输入电压在范围的"中间"内浮动、两个 MOS 可能同时打开)。 这可能会导致电源电流增加。 这也排除了内部弱上拉或下拉。

    SD 输入为 CMOS、其 PA 电流与输入类似。 理论上、电阻器值可能高达兆欧-具体取决于您可以消耗的电流大小。

    逻辑阈值电平将是相对于电源轨的 Vgs、或与相应电源轨相差约800mV 至1V。

    因此、我会尝试使 SD 输入电压尽可能接近电源轨。 换句话说、我不会在采用5V 电源的 SD 引脚上施加3.3V 电压。

    比较器和 MCU 的电源电压是多少?  在关断期间、您可以"浪费"多少功率?

    比较器关断、然后 SD 引脚接地。

    如果 MCU 具有5V 兼容 I/O 引脚(或外部 MOSFET)、则可以上拉至 V+并使用漏极开路输出拉低。

    如果您需要在 SD 期间节省功耗、则需要在高侧使用下拉电阻器和 P 沟道 MOSFET、以便上拉至 V+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的快速响应! 比较器和 MCU 均由3.3V 电源供电、我对关断期间的功耗有所灵活、因为计划是在 MCU 启动后连续启用比较器。

    本质上、应用是为 MCU 控制的 PFC 升压转换器提供硬件过压保护、以便在固件开发期间、在固件 OVP 无法正常运行时保护电路。 比较器反相输入由源自3.3V 电源轨的1.65V 基准电压供电。 同相输入由分压器从 PFC 升压输出电压馈入(在3.3V 电压上升之前、整流市电电电压)。 我已将比较器配置为具有极高的迟滞、以便比较器锁存为高电平、并且必须关闭该板才能进行复位。 比较器的输出驱动下游电路、该电路 在比较器的输出为低电平时启用 PWM 信号到升压转换器的门、并在比较器输出为高阻抗或高电平时禁用 PWM 输出。 我希望比较器默认设置为禁用而不是默认设置为启用的原因是、比较器在上电时保持禁用状态(输出高阻抗)、直到基准电压足够高、从而确保输出不会错误地锁存为高电平

    也许有更好的方法可以防止比较器在上电期间锁存高电平? -实际上、我需要的是比较器输出保持高阻抗、直到 Vcc (3.3V 电源轨)达到最小2.9V。 我假设比较器具有某种 UVLO 阈值、但我怀疑阈值远低于2.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如果比较器和 CPU 均为3.3V、则可以直接驱动输入。 可能需要100k 的下拉电阻、以确保任何导通瞬态都不会将其拉高。

    较旧的比较器没有 UVLO (我们称之为 POR)、它们只是在达到最低工作电压时启动、内部偏置电路稳定。 它不受控制、因此无法保证之前任何器件上的启动行为。

    我们有较新的比较器、它们具有上电复位(POR)功能、可在达到最小电源电压并经过短暂的延时(20-30us)后将输出保持在已知状态。

    请参阅 TLV7011、TLV9022、LM393LV 和 TLV4021系列:

    对于 TLV7011系列(PP OUT)、POR 电路将保持输出低电平(在 VEE 上)。

    对于 TLV7021系列(OD OUT)、POR 电路将保持输出高阻抗(逻辑高电平)。

    对于 TLV9022和 LM393LV 系列、POR 电路将保持输出高阻抗(HI-Z)。

    对于 TLV4021和 TLV4031、POR 电路将强制输出为高阻态、

    对于 TLV4041和 TLV4051、POR 电路将使输出保持在(V-)的低电平。

    请记住-这是比较器为您提供的受监控电压提供的最小 V+ supply..no值。 对于上述器件、电压大约为1.5V 至1.6V。