This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482作为模拟电流感应应用终端应用中的差分放大器、我收到了一个故障、因此运算放大器6482 IC、其串联电阻10K 发生故障、分流电阻器也开路

Guru**** 2791305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006975/lmc6482-lmc6482-as-a-differential-amplifier-in-my-end-application-for-analog-current-sensing-application-i-have-received-a-failure-such-that-opamp-6482-ic-its-series-resistor-10k-got-failed-along-with-shunt-resistor-also-open

器件型号:LMC6482

在我的应用程序中

  LMC6482作为 模拟电流感应应用的差分放大器、我收到了一个故障、因此运算放大器6482 IC、其串联电阻10K 发生故障、分流电阻器也开路。

  分流器开路是由于电流过大所致、很明显、但我被告知串联10K 电阻器的原因、运算放大器 IC 出现故障、其输出始终 为+ Vcc 范围。

  请告诉我们可能的原因、我如何在内部实验室模拟同一案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的应用的电路原理图(使用下面的插入按钮)、包括输入和电源电压的详细信息-没有原理图、您将无法获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Kai klaas69 回答 LMC6482:LMC6482作为差分放大器、我在模拟电流感应应用的终端应用中收到一个故障、导致运算放大器6482 IC、其串联电阻器10K 发生故障、同时分流电阻器也开路。

    您好 Raj、

    OPAMP 正输入端的电压降至负电源电压以下或超过 OPAMP 正电源电压、可烧断内置 ESD 保护二极管、将输入电压钳制到 OPAMP 电源轨。

    当流经高电感的电流突然中断时、过高的电感反冲可能会导致输入电压过高、例如、您的51R 分流电阻器因电流过高而烧毁。

    即使是10k 电阻也会烧毁、这肯定是巨大能量的极高电感回冲。 还是灾难性故障仅仅是分流器错误连接到错误电压(如市电电压或类似电压)的结果?

    Kai