This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:INA286:为什么输出是频率约为10kHz 的锯形波形?

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005678/ina286-ina286-why-the-output-is-a-saw-shaped-waveform-with-a-frequency-of-about-10khz

器件型号:INA286

使用 INA286进行设计时、请使用以下参考设计电路:

电源为50V、采样电阻为0.015R、V+为3.3V。

我的问题是、为什么输出是频率约为10kHz 的锯形波形。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan Xia Yan、

     

    为了更好地了解问题、我需要更多信息。

     

    • 您在系统中需要的电流范围是多少?
    • 您能否向我展示在器件的输出和输入端建立的连接?
    • 我是否可以看到输入和输出的示波器截图?
    • 您提到您的"电源"OS 50V。 您是在此电压下运行器件的 Vs、还是这是要测量负载线的总线电压? 如果器件在50V 电源下运行、这违反了数据表中 Vs 的最大绝对值、因为该引脚只能上电至18V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    零漂移意味着 INA286使用斩波器设计。 我不会惊讶地看到 INA286输出上的一些小幅值高频回路伪影-或者换句话说-开关噪声。 如果它真的很有效、输出端的一些简单低通滤波器可以达到目的、最好与 ADC 前面的电荷反冲滤波器结合使用。

    正如直布罗陀已经提到的,我们需要一组范围图

    Kai