This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:脉冲电流

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007108/ina260-pulse-current

器件型号:INA260

大家好、 可以使用 INA260测量脉冲电流。 如果采样时间足够长。 数据表提到、最长的采样时间为8.244ms。 如果信号至少快10倍、它是否会提供良好的电流平均读数?

谢谢你  

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否显示脉冲电流的示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    最短采样时间可能适用于周期为0.8mS 的正弦信号、而不是最长的信号。 在140uS 的转换时间内、我们可以在一个周期内获得~6个样本、这些样本可以取平均值、从而提供一个足够接近的真实平均值表示。 但是、随着输入信号速度的提高或其具有高频成分、样本数量将会减少。 因此、结果将越来越不准确。

    此致、Guang