This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:OPA172–内部串联电阻器、每个 IN-/IN+为2.5k 欧姆

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007345/opa172-opa172-internal-series-resistor-2-5k-ohm-in-each-in--in

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: LM324

我是否可以知道 OPA172在每个 IN-和 IN+中都有一个2.5k 欧姆的内部串联电阻器?

我们曾尝试将接地短路(以图46为基础)。 我们发现 OPA172具有比 LM324更高的短路电流。 您是否有任何建议、为什么它们会有这种差异? 谢谢

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    [引用 userid="205271" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007345/opa172-opa172-internal-series-resistor-2-5k-ohm-in-each-in--in "]我们尝试将输入短接至接地(以图46为基础)。

    我不知道你的意思。 您能详细说明一下吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    从您提供的图中可以清楚地了解 OPA172输入引脚电流高的原因。 是的、内部有电阻器。

     应用手册中应明确说明 LM324输入引脚电流为零的原因。  只有从 IN 到 VS-的二极管、没有连接到 VS+的二极管、没有连接到其他输入的二极管

    具有 LM324/LM358内核的器件设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、内部的电阻器可能小于2.5k。 这是输入电流与输入差分电压的关系图。