This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73EVM:TRF37D73EVM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73EVM, TRF37D73, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006069/trf37d73evm-trf37d73evm

器件型号:TRF37D73EVM
主题中讨论的其他器件: TRF37D73TINA-TI

我想知道这个组装在 TRF37D73EVM 中的4.7uH 放大器的谐波失真参数、覆盖1MHz-50MHz,、例如 HD2和 HD3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于这些类型的射频器件、通常测量输出1dB 压缩点和与三阶互调失真相关的输出三阶截点。 这些值和图形可在 TRF37D73 数据表中找到。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在我的应用中、我需要考虑其二次谐波失真。 TRF37D73 数据表不提供 谐波失真的特定参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、                                                                                                              我使用 TINA-TI 来模拟 TRF37D73。  仿真结果如下图所示。 二阶谐波失真仅为-80dB               我实际上测试 了谐波失真、结果如下图所示、二阶谐波失真为-63dB。   仿真和实际测试之间存在很大的差距 。我想知道产生此结果的原因是什么。以及 应该采取哪些措施来降低谐波失真的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      仿真将为您提供失真值;但是、由于我们的模型不包含谐波失真、这些值将不正确。 感谢您分享实际测试的结果。 我发现我们确实有一些 有关 TRF37D73谐波失真的内部数据、一旦您接受我的友谊请求、我就可以离线与您分享这些数据。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。我接受您的友谊请求。
    此致