This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:INA228 I2C 输入电容

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007082/ina228-ina228-i2c-input-capacitance

器件型号:INA228

您好-  

我看到一篇文章回答了一个问题、即 I2C 线路的 INA228-Q1输入电容为3pF。  

INA228的 I2C 输入电容是否也为3pF?

由于电路板设计中有10个此类器件、因此不确定数据表中为什么没有对其进行规格说明、因此我们希望确保正确考虑负载。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正确的是 INA228 I2C 引脚的典型值也将为3pF。