This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:VCM 建议运行条件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006506/ina219-vcm-recommended-operating-conditions

器件型号:INA219

大家好

我的客户有18V 的总线电压、并且喜欢使用 INA219、其中数据表声称"感应0至26V"的总线电压

查看第4页和建议的工作条件、他发现 VCM 的标称值仅为12V。

是否可以在18V 时使用该器件?

 使用最大值更新数据表也会很有帮助。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    18V 总线电压  正常。 您可以找到电气特性表中重申的总线输入电压的建议范围(从 IN-测得、请参阅数据表第3页的引脚功能表):

    请注意表下方的注释(2),“此参数仅表示 ADC 缩放的满量程范围。 在任何情况下,都不应向该器件施加超过26V 的电压。”

    您可以在图13中看到更多详细信息。 数据表的说明:

    此外、虽然18V 正常、但由于 CMRR 远离12V 测试条件(~6uV)、因此会出现较小的误差。

    CMRR = 120dB = 1uV/V;e_CMRR =(18V-12V)(1uV/V)= 6uV。

    此致、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Benjamin

    感谢您的快速回复和详细评论、这非常有帮助。

    此致

    Ueli