This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:输入偏置

Guru**** 2927570 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006649/lm2901-input-bias

器件型号:LM2901

大家好、  

请根据 需要确认/更正以下内容、我有一个有源 DIN、客户要求确认偏置电流是输出(在数据表中显示为负)而不是输入。  

以下是我的想法:

根据 P11的方框图、我认为电流应流出器件、符合规范中的负值。 in+/in-连接到两个 PNP 的基座,这两个 PNP 将提供而不是 sinc。 论坛上也有一个与此相匹配的简短说明:

 输入级基极电流从 V+流经 达林顿 B-E、然后从输入引脚流向接地端。  

BR

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 PNP 晶体管的基极电流始终流出输入引脚、即 IIB 始终为负。

    有关  更多详细信息、请参阅《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持。  
    Chucj