This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:读取多个寄存器

Guru**** 2945380 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006764/ina231-reading-multiple-registers

器件型号:INA231

我们有一个配置 为0x44df (0100 0100 1101 1111)的 INA231 IC。 模式设置为111、即 "分流"和"总线"、连续。 我们可以分别从寄存器地址0x01读取分流电压、并从分流寄存器0x02读取总线电压。 但是、我们无法找到在 OneShot 中读取这两个文件的方法。 我们尝试从地址0x01读取4个字节、但它仅提供分流电压。 您能不能建议我如何使用一条命令配置或读取 IC 以获得两个(总线和分流)电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    这似乎是不可能的。 图23-26未显示此功能。 它们只显示点寄存器一次只能指向一个寄存器。 此外、一旦一个读取命令被发出、INA231只发回与指针位置相对应的数据。

    希望这对您有所帮助。


    最棒的

    Peter