This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226与 INA233间的关系

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006173/ina226-ina226-vs-ina233

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA233

大家好、

客户计划使用 INA226、但他们想用 INA233替代它。 这些器件看起来相似、但不确定差异。

您能否说出电气特性和与软件开发相关的事项(如寄存器)之间的差异? 他们希望了解更换的区别。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    现在来看看这个。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    通过比较两个数据表第6.5节中的电气特性表、可实现性能/精度(规格)方面的差异。 这里最大的区别是 INA226数字电压阈值电平与电源电压(Vs)有关、而对于 INA233、阈值是固定的、因此它们可以使用1.8V 逻辑、并且仍然由5V Vs 供电。

    寄存器映射的差异可通过比较两个数据表的表4来实现。 这是两个器件之间的主要差异。 INA233使用 PMBus 代码运行、而 INA226不使用、也使用 I2C/SMBus 运行。

    两个数据表的表2显示它们具有相同的地址配置。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter