This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:双向电流测量中的输入引脚电压范围

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006184/ina190-input-pin-voltage-range-in-bidirectional-current-measurements

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: LMP8640

尊敬的支持:

我将使用 INA190进行高侧双向电流测量。 根据 E2E 上显示的数据表和其他注释(有关 nistance https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971909/ina190-how-to-achieve-bi-directional-current-measurement?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina190#、请参阅)、I set GND =-2.5V、Vs =+2.5V 且 Vref = GND。

遗憾的是、就输入电压而言、该器件在很大程度上不对称、从(GND-0.2V)变为+40V。 在我的高侧设置中、这意味着我可以测量从限制为-2.5V - 0.2V =-2.7V 的负电源汲取的电流。这个限值由基准结果或多或少地确认(INA 达到 -3.5V、而不是停止工作)。

是否有办法获得较大的负共模电压? 我想测量-20V 至+20V 电源的电流。 如果这是不可能的、您能否建议我如何为 INA 供电和/或配置 INA 以测量-40V 至0V 甚至-20V 至0V 范围内负电源的电流?

提前感谢您的支持。

最棒的

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    你是对的。 虽然将接地偏置为小于0V 的电压将为更低的负共模电压提供少量余量、但这不允许您降低至-20V。  

    对于这个低电平的共模、有几个选项:

    1) 1)您可以使用我们的其中一款额定共模电压如此低的器件、例如 LMP8640。 不过、这仅会降至-22V。

    您可以尝试使用 类似 TIDA-00313的方法来降低电压。这使用齐纳二极管和转子来有效地将器件电平降低到该电压、并且共模也将在基准电压中变化。