This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100和 AMC1200之间的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006590/amc1100-the-difference-between-amc1100-and-amc1200

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件:AMC1200

您好!

您能告诉我 AMC1100和 AMC1200之间的区别吗? 是否有一份文档来描述差异?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    差异在于隔离额定值、最显著的是 CMTI。 这是相应数据表中 AMC1100的第6.6节和 AMC1200的第7.3节。