This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:脉冲半波

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005907/ina240-pulse-half-wave

器件型号:INA240

您好!

最近评估 A1双向基准作为交流电感三相电流的低侧监控器会注意到输出端出现奇数脉冲。  输出具有直列式电流钳位未检测到的半波脉冲。 请详细说明这些直流脉冲的产生原因以及它们在末尾的原因(红框)? 当 REF1、2为+1.65v 双向电流模式时、PWM 抑制为何不钳制半波脉冲? REF1、2引脚与其他两个 INA 基准输入并行工作、这会导致1/2波脉冲吗?

似乎检测到1/2波脉冲为单向电流、但 REF1、2再次配置为双向电流检测。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    单向配置可视为双向配置的特殊情况。 输出只能从直流电平的一个方向移动、而不允许以任一方式移动。 器件运行的其他方面保持完全相同。 PWM 抑制不应钳制输出、尤其是它不应干扰正常输出。

    要了解红色框突出显示的响应、我们需要了解电机控制算法;了解将显示电流曲线的逆变器开关序列。 然而、在缺乏这种背景知识的情况下、我们可以有教育意义地猜测正电流(由正半波@ INA240输出指示)意味着相关相位是正向导通的、我看不到任何错误。 相反、如果 PWM 正在切换但 INA240输出未切换、则会出现异常。

    REF1/2引脚的连接方式是可以的,也可以通过这种方式将三个 INA 连接在一起。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="218039" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005907/ina240-pulse-half-wave/3716391 #3716391"]我们可以合理地猜测正电流(由正半波@ INA240输出指示)意味着相关相位是正向导通的、

    令人困惑的部分是电流钳位、在相同的周期内从未有过半波脉冲。 因此、长达100ms 的单向分流电流毫无意义。 INA 是反馈环路、用于生成生成正弦电感电流的实时电流事件。

    很显然、拓扑的这一部分也不能正常工作。 这似乎是鸡肉追逐鸡蛋来看看它从哪里来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    我和你们一起在控制环路上,因此,鸡肉和鸡蛋类比。 但在行为方面,我更确信红色框中的内容是真实的。 它反映了实际的瞬时电机绕组电流。

    为了证明这一点、您可以进行一个简单的实验:将分流电阻器替换为另一个电阻器、该电阻器的电阻值大于5或10倍(只要输出未固定)、您应该观察到 INA240输出增加相同的次数。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="218039" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005907/ina240-pulse-half-wave/3716494 #3716494"]您应该会看到 INA240输出增加相同次数。

    考虑分流值、但出于与脉冲无关的其他原因、需要提高低端精度。 直流脉冲碰巧在事件 CH1通过交替触发模式触发。 直流脉冲可能是电感整流 NFET 事件、这是另一个事件